This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773异常充电……

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309156/bq24773-abnormal-charging-of-bq24773

器件型号:BQ24773

大家好、

我的客户发现 BQ24773存在一些问题、但不容易复制。

充电时、充电器始终首先进入 PRECHARGE 模式、持续约5分钟、然后恢复正常充电电流。

VIN 电压为19~24V、电池电压为14V。

问题如下:

1.在哪里可以找到5分钟预充电时间的设置? 我在数据表中找不到它。 看门狗定时器设置现在为00。

2. MinSystemVoltage()设置为9216mV,不应进入预充电模式,对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您与我们联系!

    您能进一步说明一下这种行为吗?  

    充电时、充电器始终首先进入 PRECHARGE 模式、持续约5分钟、然后恢复正常充电电流。

    [/报价]

    器件在上电时是初次进行预充电、还是在充电过程中随机发生? 发生这种情况时、您是否监控了电池电压?  

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    由于 BQ24773采用主机控制、因此没有预充电安全计时器。  

       当电池电压低于最小系统电压时、电池充电电流将被钳制在384mA 以下。   

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    由于我尚未收到更新、我将关闭该主题。  

    如果您还有其他问题、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔