This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:EN 引脚等效电路

Guru**** 2384210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316967/tps745-q1-en-pin-equivalent-circuit

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

1) 1)您能否给我 EN 引脚的输入等效电路?

2) 2)此引脚上是否有在工作条件下触发的保护二极管?

3) EN 引脚是否有内部上拉或下拉? (我看到一个 E2E 线程说"有内部下拉、而另一个线程说"没有上拉/下拉")。  

4) 4)仅当 Ven 时、Ven 输入电流的典型值为10nA 则适用 VIN、然后适用数据表图6-28。 我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    让我来看看这一点、并在一周结束前向您提供最新信息。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    很抱歉耽误了时间,时间比计划的要长。 我将在 EOD 星期一美国时间为您提供最新消息。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    user4649885 说:
    1)您能不能给我 EN 引脚的输入等效电路?

    EN 电路是一个简单的比较器电路、其内部基准电压可设置 VEN 阈值。 如果 EN 引脚上的输入高于 VEN 阈值、则比较器被驱动为高电平并启用 LDO。

    user4649885 说:
    2)此引脚上是否有在运行条件下触发的保护二极管?

    在 TPS745-Q1中、EN 上没有保护二极管。  

    user4649885 说:
    3) EN 引脚是否有内部上拉或下拉?

    EN 引脚上没有内部上拉或下拉。

    user4649885 说:
    4)仅当 Ven 时、Ven 输入电流的典型值为10nA 则适用 VIN、然后适用数据表图6-28。 我的理解是否正确?

    是的、这是正确的。

    此致、

    凯尔西