This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:一个电源和一个信号源可以连接多少个 TLV733P?

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316955/tlv733p-how-many-tlv733p-can-be-connected-to-one-power-one-signal-source

器件型号:TLV733P

尊敬的团队:
大家好、我正在使用 TLV73311PDBVR LDO 开发应用。

请参考下图。
1) 1)要操作 TLV73311PDBVR、请向 VIN_3V3和 VEN_1V8供电。
2) LDO 输出1V1连接到负载。 (最大负载电流:150mA)
3) 3)如下图所示、VIN_3V3和 Enable_1V8线为一条线、我们希望通过连接至少4个 LDO 来使用它们。

对于 Buck_3V3、最大输出电流为2A、因此似乎没有问题。

我想、问题是 Signal_1V8的最大输出电流大约为45mA。

如果我想在电流条件下获得稳定的输出、我想知道可以连接多少个 TLV73311PDBVR LDO。 (如扇出)

是否有计算方法?  我想进一步了解需要考虑的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Si Yoon:  

    很抱歉在此延迟了。  

    使能引脚的典型电流为0.01uA、此配置可支持 TLV733P/0.01uA = 450,000 45mA 使能引脚。

    在此配置中、电流为2A 的3.3V 降压转换器可支持2A/0.15A = 13路 TLV733P 输入。

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的回答。

    理论上、我们能否仅根据"ENABLE 引脚电流"和"VIN_3.3V 的最大可支持电流"值来估算"TVL733P"支持的数量?

    除了上述两个因素外,还有其他因素需要考虑吗?

    在我看来、由于它不是快速电源、因此无需考虑"根据 PCB 布线计算 PI "、"额外电容导致的损耗"等。

    我对吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Si Yoon:  

    是的、理论上、我们可以根据使能引脚电流和 VIN_3V3电源轨上的最大电流来估算 TLV733P 的数量。  

    除上述 WO 因素外、如果 您并行连接 LDO、请参阅本文: 使用镇流器的并联 LDO 的综合分析和通用方程

    Br、

    埃林