This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952的驱动能力

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318851/bq76952-driving-capabilities-of-bq76952

器件型号:BQ76952

您好

采用  BQ76952的客户设计中、当电池的额定电压为12V (4节)和24V (8节)时、充电和放电驱动电平仅为10.35V、自举电容器上的测量电压为10.6V。

自举电容为470nF、二极管 D19为肖特基二极管、测得的压降为0.17V。

当电池额定电压为48V (15节电池)时、自举电容器上的电压为11.1V、充放电驱动电平可以达到10.8V。

查询如下:

1、 标称充放电驱动电流是多少、以及驱动能力?

2、 为什么48V 平台的自举电压在11.1V 时相对较高、而12V 和48V 的驱动电压在10.6V 时相对较低? 这是芯片本身的特性、还是与驱动电路的参数设计有关?

3、 在12V 和24V 平台上、尝试将自举电容器调整为1uF 和1.5uF。 自举电容器上的电平在10.6V 时保持不变。 如何调整参数或调整电路来提高驱动电压?

请帮助检查它。
谢谢
星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    Unknown 说:
    1、 什么是标称充电和放电驱动电流以及驱动能力?

    任何负载都会导致电压稍微下降、这是正常的。 但是、FET 驱动器可以在正常运行期间提供大约~40uA 的直流电流、从而保持~10V 的驱动电压。 FET 驱动器/电荷泵上的负载越大、电压就越低。 我建议将栅源电阻器从5.1MOhm 更改为10MOhm。

    现在、在关断期间、FET 驱动器可以初始灌入~70mA 电流。 但它的行为是非线性的、因此在整个关断/导通过程中不是恒定的。

    [报价 userid="259355" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318851/bq76952-driving-capabilities-of-bq76952 ]2、 为什么48V 平台的自举电压相对较高、为11.1V、而12V 和48V 的驱动电压在10.6V 相对较低? 这是芯片本身的特性还是与驱动电路的参数设计有关?

    在大多数情况下、电荷泵电压取决于电荷泵的负载。 大部分负载将通过 FET 电路的栅源电阻。 现在、规格表明 FET 驱动电压可能会发生变化:

    [报价 userid="259355" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318851/bq76952-driving-capabilities-of-bq76952 ]3、 在12V 和24V 平台上、尝试将自举电容器调整为1uF 和1.5uF。 自举电容器上的电平在10.6V 时保持不变。 如何调整参数或调整电路来提高驱动电压?

    增大电容值不会改变驱动电压。 驱动电压不会 增加。 不过、正如我提到过的、增大 FET 栅源极之间的 MOhm 电阻将减小电荷泵的负载电流、从而可能增大其电压。  

    另外需要注意的是、DMM/示波器本身会给电荷泵增加一些负载。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙