This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步降压功率损耗计算工具(LM5148)

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC, LM5148-Q1, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308856/sync-buck-power-loss-calculation-tool-lm5148

主题中讨论的其他器件:LM5148-Q1、SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC、 LM5148

大家好!

我使用过 IC " LM5148-Q1 "对于降压转换器的设计、根据 IC 数据表计算了所有值、还使用提供的支持 Excel 文件进行了验证。 从计算结果来看、一切看起来都很好、但我又遇到了一个问题、即随着负载的增加、转换器输出电压会降低。 线性调整率很好、即、在固定负载下、电压变化很小、但对于不同负载、输出电压会发生变化。

以下是我的设计注意事项:  

输入电压范围:40V-60V

输出电压:13.8V

输出电流:10A (最大负载)

开关频率:500kHz 至600kHz

电感电流纹波:最大输出电流的25%

我正在尝试找到不同负载条件下的损耗、但这些损耗与理论损耗不相符、因此我阅读了"适用于同步降压转换器应用的 SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC MOSFET 功率损耗计算器"损耗计算宏表。 但我无法正确地选择 MOSFET、即使我选择的电压为80V (输入电压)。

输入参数:  

但没有合适的 MOSFET 选择可用。 您能否指导您如何选择合适的 MOSFET?

谢谢

Mahankali Nikhilindu Kasyap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahankali、

    不知道计算器为什么不工作。 将它连接起来、我就可以尝试把它弄明白。

    这可能与产生的 FET 温度有关、或许可以尝试降低电流、看看它是否选择了任何内容。

    您是否有更多有关 LM5148负载调节的数据或信息?  

    如果该电阻很小、则可能与电阻压降有关。

    如果该电压较大、则可能与限流有关。

    它何时发生?其幅度是多少? 如果有一张桌子就好了。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    请找到已填充输入的计算器的随附文档。

    与我在添加栅极电阻器后解决的负载调节一样、 但我的效率未超过90%最大值、因此当我进一步测试和观察波形时、频率略有不匹配(可能是因为我认为的电阻容差)。 但 MOSFET 数据表中的主要参数是上升时间和下降时间、它们是导致出现高压降的主要原因。 那么、如何降低这些参数呢?

    谢谢!

    Mahankali Nikhilindu Kasyap

    e2e.ti.com/.../SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahankali、

    奇怪的是、栅极电阻会影响意想不到的负载调节。  

    高侧栅极与输出之间可能存在一定的耦合、HO 是否布置在靠近 FB 的位置?

    SW 节点的上升和下降时间通常取决于高侧 FET 栅极上升和下降时间、可根据栅极电阻缩短该时间。

    此外、SW 节点缓冲器可以减少上升和下降时间。

    可能需要在不使用缓冲器的情况下检查上升/下降时间。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahankali、

    我将关闭该主题。 如果您需要进一步帮助、请创建新主题以获取进一步支持。

    您可以通过"提出相关问题"链接到此内容

    谢谢!

    奥兰多。