您好!
我有一个使用 TPS2121的设计、我要使用它在两个12V 输入之间无缝切换。 输入由12V/3A 输出交流/直流电源适配器提供。 当其中一个12V 适配器连接到任一输入端的多路复用器时、我会按预期看到12V 输出。 但是、当我将第二个12V 适配器连接到另一个输入时、12V 输出会下降、导致电路板复位、因为下游直流/直流稳压器欠压。
电源适配器完全相同、输出~12.2V 输入、形成开路。
我在此附上了我要使用的原理图。 两个12V 输入在 TPS2121的输入路径上都有一个 TVS 二极管和一个 CM 扼流圈(用于 EMI)。 我想我已根据数据表中的表9-3针对 XCOMP 模式设置了 TPS2121。
我还随附了连接第二个输入时 TPS2121输出的示波器图。
如示波器图所示、当第二个电源输入被连接并且输出下降时、TPS2121输出上有~Ω 400mA 负载。

如果您能查看此处的信息并就我可能看到 TPS2121输出的行为方式提供任何反馈、我将不胜感激。
谢谢。此致、
保罗