This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4051A12:TL4051A12的 SPICE 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4051-N, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312521/tl4051a12-spice-model-of-tl4051a12

器件型号:TL4051A12
主题中讨论的其他器件:LM4051-NTL431

您好!

 出于仿真目的、请分享 TL4051A12IDBZT 和 TL4051A12QDBZT 的 SPICE 模型。

此致、

克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal:

    TL4051是较早的器件、没有可用的 SPICE 模型。 此页面上提供了较新版本的 LM4051-N、其 SPICE 模型适用于1.2V 和可调节型号。  https://www.ti.com/product/LM4051-N

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    根据数据表提到的 反向击穿电压选项= 1.225V、但仿真显示为2.8085V。  如果考虑1.225V、Vref 应为18.475V。

    请更正我出错的地方。

    请查看随附的屏幕截图。

    确实如此、

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal:

    在 FB 引脚和阴极之间测得、可调部件的 Vref 电压为1.212V。 根据您的仿真、1.212V + 17.796V =19V

    如果将此输出设置为18.475V、则此10V 和仿真电路的最大输出电压将损坏器件。 如果需要此输出电压、请考虑使用可处理高达36V 电压的 TL431器件。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal:

    您还有什么其他问题? 仿真模型可以正常工作、但我建议使用此电路布局和公式来设置输出。  请勿将输出电压设置为大于10V。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我正在使用此器件型号"AD1580BRTZ-REEL7"。 我将搜索它的替代部件。 您能否建议其具有类似规格的替代器件?

    谢谢。

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal:

    对于1.225V 固定输出、LM4051AIM3X-1.2/NOPB  可直接替代相同的规格。

    请使用 LM4051_A1P2未加密的 PSpice 瞬态模型 、而不是可调模型。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    根据建议的器件型号 LM4051AIM3X-1.2/NOPB、最大输出电压容量为15V。 根据要求、输出电压可以承受18.475V。

    请检查是否有其他可能的解决方案。

    确实如此、

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    根据 TL431数据表、它是可调器件、为2.5V、在仿真期间、它以显示 V (Vref3、V_TP3)的方式实现。 然而、Vref 应该通过 R1=5.1K 和 R2=19.1K 的电阻器对提供18.475V。 但增加的电压不超过18.334V、即使增加 R2的电阻值也是如此。

    但 TL431最高可以处理36V 电压。

    如果有缺失、请更正我、并查找随附的屏幕截图以供参考。

    确实如此、

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal:

    对于 TL431、请使用此原理图配置。 Vka 是由 R1和 R2设置的=18.475V 的输出电压。 Vref = 2.495V。 对于19V 的输入电压和18.475V 的输出电压、请使用525和6欧姆之间的 Rin 值。 这是因为 TL431需要的最小 IKA 电流是1mA。