This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600充电状态输出

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318872/bq24600-bq24600-charge-status-outputs

器件型号:bq24600

您好

我有疑问需要您的帮助。  

BQ24600设置为在0.9A 时充电、预充电电流为0.09A (手册中提到最小预充电电流为125mA)。 在0.9A 电流下充电会导致 STATUS 引脚报告故障吗?

等待您的重放。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    STAT 引脚不会报告故障。  预充电电流可能远高于90mA。

    此致、

    杰夫