This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:纽扣电池放电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316378/tps65218d0-coin-cell-discharging

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM3358

您好!

客户正在设计适用于电池备用电源的 AM3358+TPS65218D0。

纽扣电池会快速放电。

您可以在随附的文件中看到绿框、以便通过纽扣电池检查供应情况

- AM3358的 VDDS_RTC

- EXT_WAKEUP、RTC_PORZn

能否查看原理图、了解纽扣电池为什么会快速放电?

e2e.ti.com/.../TPS65218D0RSLR-AM3358_5F00_RTC_2800_DCDC6_2900_.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只是为了澄清这个问题、您看到纽扣电池的电压放电速度比预期更快吗?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 是否有方法可以减慢纽扣电池的放电速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-Yong:

    在数据表中、CC 引脚通过一个10欧姆电阻器连接到电池。 这可能会 减慢 电池的放电速度、但我不知道这是否是您的放电问题的根源。 如果可能、我会再次进行检查、以确保 CC 电池上没有任何意外的电流消耗。

    下面是来自 CC 引脚的一些电源路径阻抗信息。 根据阻抗和漏电流、您应该能够判断 CC 电池上的电流消耗是预期的还是异常。

    除了 PMIC 连接外、VRTC 看起来还连接到 CC 电池。 如果 VRTC 是来自 CC 电池的输出、这可能会导致电量耗尽。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过查看所附地址的内容解决了这个问题。

    e2e.ti.com/.../am3351-rtc-current-consumption

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-Yong:

    感谢您共享该 E2E 链接、看起来 CC 好像是由外部源进行映射的。

    我现在要将该主题标记为"已关闭"。

    此致、

    詹姆斯