This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:LED 显示功率级别

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318430/bq40z50-r1-led-display-power-level

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

大家好、团队成员、

我有采用 BQ40Z50-R2的电池设计、固件 v1.06。 电池有5个 LED 用于显示功率级别。  充电时、已达到完全充电状态且已设置 FC、但 LED 的前四个指示灯均已亮起、而第五个指示灯仍在闪烁。 我检查寿命、发现无有效充电项为0。  

为什么在设置了 FC 且 满足完全充电条件时、所有 LED 不会亮起? 这是 gg 文件。 请帮助进行分析

e2e.ti.com/.../SD_2D00_2024_2D00_1_2D00_24.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否共享出现这种情况的日志文件? 这将使我们能够更深入地了解可能发生的问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺