This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:关于1节电池充电设置下的 BQ25172输出引脚额定值。

Guru**** 2421430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318521/bq25172-about-bq25172-out-pin-rating-with-1-cell-charge-setting

器件型号:BQ25172
您好、负责人。
请告诉我包含1节电池充电设置的 BQ25172 OUT 引脚额定值。
在我们的开发环境中、BQ25172 OUT 引脚可在没有电源的情况下输入2~3V 电压。
我们需要知道上述情况下发生故障或故障的可能性。
作为基准、BQ25172
    VSET 引脚:连接 F47k 欧姆电阻器至 GND  
    TMR 引脚 :将 F27k Ω 电阻器接地  
    I SET 引脚 :将 F2.7k Ω 电阻器连接至 GND
    TS 引脚:连接 NTC 作为规格表参考。
    STAT 引脚:连接 LED 控制电路。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好高志

    OUT 引脚的最大额定电压为13V、2到3V 不会是问题。

    VSET 引脚:连接 F47k 欧姆电阻器至接地 --1节电芯+间歇充电
    TMR 引脚 :将 F27k 欧姆电阻器连接到 GND -- 6小时
    I SET 引脚 :连接 F2.7k 欧姆电阻接地--充电电流111mA
    TS 引脚:连接 NTC 作为规格表参考。 --好的
    STAT 引脚:连接 LED 控制电路。 --好的