This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:大量故障

Guru**** 2538940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312593/lmr43610-q1-large-amount-of-failures

器件型号:LMR43610-Q1

您好!

我的 PCB 上安装了 LMR43610MSC5RPERQ1、随机时间的故障率接近100%。 当他们受损时,没有什么值得注意的事情发生,他们只是突然变得热,并从任何地方弹出来(留下可见的痕迹)。

这是我的原理图、我不明白会发生什么。 电源电压在到达此器件之前流经保护电路。 使能信号来自非板载点火开关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否可以监控 VIN、EN、SW 和5Vout 并等待故障发生。

    这将为我们提供一些可使用的数据。

    在上电过程中是否发生故障?  或 IGN 开始?

    您能否提供 PCB 布局的图像?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、这种情况完全随机发生、例如、设备正常运行12个小时、没有任何问题、因此很难监控是否存在故障。

    该部件如何位于我的布局上:

    使能端和 VIN 为24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我看到的唯一问题是 C78的接地问题。   

    它应接地、靠近稳压器接地。

    我附上了一个示例。  或许您能够破解

    在带有铜带的板上输入并进行测试。

    我知道获取波形可能需要一段时间、但我认为这是

    最直接的路线、以了解正在发生什么情况。

    电路原理图上的 VIN 节点和 EN 节点似乎是分开的吗?

    这些信号是独立信号吗?  如果是,电源顺序是什么?

    您是否有输入滤波器到 VIN 或 IGN?  滤波器是否发生阻尼?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将监控这些情况、看是否有任何看起来可能导致器件损坏或磨损的东西。

    VIN 和 EN 同时由同一电源供电、但通过不同的导线供电。

    VIN 之前有一个保护电路、可消除6-36V 以外的电压。 IGN 上没有滤波器、可能就是这个问题吗? 在此用例中、您通常建议使用哪种滤波器? 或许、对于此设计、我可以将 IGN 短接至 VIN (并移除 IGN 外部导线)、因为它无论如何都来自同一源?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为连接 VIN 和 EN 是一个好主意。  这样它们就会有滤波功能。

    可在中对其进行破解、同时还可对 VCC 电容器进行编辑和测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢