This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6:无输出

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312105/tpsm560r6-no-output

器件型号:TPSM560R6

您好!  

刚刚尝试使用 TPSM560R6RDAR、但似乎无法获得输出。 示例布局相当令人困惑。 -不同的偏斜?  

R32 = 10k

R34 = 4.32K

Cin = 4.7uF x2 100V

Cout = 100uF x4 10V  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您的布局是可以的。

    您是否将 VOUT 连接连接在一起?

    您是否可以在引脚11上放置 DMM 并检查电压是否为5V。

    您能否用"范围"查看4号插针、看看是否有任何切换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢