This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2696:LM2696MXA 结至外壳热阻

Guru**** 2580435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318953/lm2696-lm2696mxa-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:LM2696

您好!

 请您是否有关于 LM2696MXA 组件的结至外壳热阻图的任何信息?

我已查看数据表、但只能找到结至环境图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    作为一个非常粗略的近似值、您可以使用 θJA = 38°C/W 的值。

    有关估算最大电容值的更多信息、请参阅随附的应用手册

    影响 您设计的热性能。

    此外、请遵循  数据表中所有建议的 PCB 布局指南。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1401.snva951.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    由于 HTSSOP 封装类型(I、E 该  θJC 包含一个焊接到电路板上的大型散热焊盘)我原本期望获得的 Δ T 系数远远小于38°C/W 的实际值。 我发现、有时此数据可能是由制造商测量或计算的、但并不总是包含在数据表中、我想知道该数据是否以前也曾测量过?

    如果能够进一步提高此组件的精度、我将不胜感激。 我将运行一个热分析模型、此组件接近其温度限值。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Δ t = 38°C/W θJA。   n ü θJC 是关于 5°C/W

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    很棒的员工! 非常感谢您提供这些数据、非常感谢

    此致