This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:ILIM 和电源路径

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318835/bq25622e-ilim-and-power-paths

器件型号:BQ25622E

您好!

我不清楚 ILIM 引脚限制电流的 IC 电源路径是什么。 以及哪些路径可以同时打开。 根据数据表中的理解、绘制路径。

路径 A:从 Vbus 到系统的电源

路径 B:从 Vbus 到电池的电源(用于为电池充电)

路径 C:从电池到系统的电源

Q1) ILIM 是否仅限制 路径 A (从 Vbus 到系统的电源)的电流?

Q2)是否为其他路径(B 和 C)设置了电流限制?

Q3)如果 Vbus 无法支持所需的功率、则 A 和 C 可以同时导通、对吗? 这里 ILIM 是否也是决定因素?

Q4) A 和 B 可以同时打开、如果所需电流过大、为电池充电(路径 B)还是为系统供电(路径 A)优先? 是自动处理还是需要通过寄存器处理?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. ILIM 会限制总输入电流、无论它是流入系统、电池还是两者皆是。

    路径 B 由快速充电、预充电和终止电流寄存器控制。 有关电池过流保护、请参阅第8.3.9.1.2节。

    3.输入过载时系统可以由输入和电池供电。 请参阅第8.3.4.2节。

    4.如第8.3.4.2节所示、"然后器件会减小充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下、并且输入电压升至输入电压限值以上。"

    此致、

    迈克·伊曼纽尔