This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:关于如何周期性控制 EN PIN

Guru**** 2766045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318612/lm5164-q1-about-how-to-control-en-pin-periodly

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

尊敬的专家

我计划通过控制其 EN 引脚来实现其输出和非输出、以大约20ms 的运行控制频率和80ms 的静止周期为目标来实现这个 LM5164。 电路原理图如下所示、
如果有任何问题、请确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为没有任何固有的错误。

    您可以使用负载在 EVM 上对其进行测试、以确保正确无误。

    谢谢