请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143-Q1 大家好、
我是否可以知道 VFB-REG 电压在-40oC 至85oC TJ 和 TA 下的变化?
数据表中列出的数据是基于25oC TJ 得出的。
或者、VFB-REG 范围适用于-40oC~150oC TJ?
谢谢你。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是否可以知道 VFB-REG 电压在-40oC 至85oC TJ 和 TA 下的变化?
数据表中列出的数据是基于25oC TJ 得出的。
或者、VFB-REG 范围适用于-40oC~150oC TJ?
谢谢你。