This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:用于去饱和保护的消隐时间测量

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305291/ucc21710-q1-blank-time-measurement-for-desat-protection

器件型号:UCC21710-Q1

您好、团队成员:

关于消隐时间测量、我有以下问题。

  1. 请在以下波形中标记数据表中未提及的消隐时间持续时间

2.我 附上了仿真 结果,其中的消隐时间与计算得出的消隐时间(339.12ns)不匹配。 请帮助我计算正确的消隐时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    1.消隐时间在此图7-10中标记为"t_ocfil"。 这是对高于 V_octh 的 R_flt 和 C_flt 形成的低通滤波器充电所需的时间。

    2.时间取决于 VDS 高于0.7V 的程度。 使用滤波器是为了防止噪声产生故障、而不是为了创建严格恒定的消隐时间。 此外、从 Vgs 上升到 V (oc)充电开始之间似乎有一段时间。 我不知道该模型中的持续时间有多准确。 我目前正在进行模型刷新、如果新模型得到不同的结果、将返回给您。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如果 t_ocfil 是消隐时间、则我已经从消隐时间不同的 Excel 中获取了以下图像。 我还提到了一点、即如果 OC 引脚保持开路、则在栅极脉冲达到稳定状态期间 OC 引脚具有6V 的电压(还为此附上了图像)。

    希望能尽快和大家分享这款好车型

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、我现在正在处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    我有一份初稿。 这是.lib 文件和您可以用于快速入门的原理图配置。 我仍在验证设计的所有正确行为。

    此致、

    Seane2e.ti.com/.../UCC21750.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    如果您有任何反馈、请回复此主题。 我进行了一些编辑、以下是更新版本: e2e.ti.com/.../2477.UCC21750.lib

    此致、

    肖恩