团队成员
我有两个关于配送模式设计的问题。
在运输模式下、输出 VSYS 应变为0V、VBAT 怎么样?
2.要退出运输模式、应根据下面的信息通过 QON 信号触发、但 MCU 由 VSYS 供电? 那么、如何设计该运输模式出口?

BRS
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
我有两个关于配送模式设计的问题。
在运输模式下、输出 VSYS 应变为0V、VBAT 怎么样?
2.要退出运输模式、应根据下面的信息通过 QON 信号触发、但 MCU 由 VSYS 供电? 那么、如何设计该运输模式出口?

BRS
布赖恩
您好、Brian、
1.在运输模式下,输出 VSYS 应该更改为0V,如何选择 VBAT?
由于在有电池时进入运输模式、因此 VBAT 应等于电池电压。 正是 BATFET 断开、将 VSYS 与 VBAT 分开。
Unknown 说:2.要退出运输模式、应按以下信息通过 QON 信号触发、但 MCU 由 VSYS 供电? 那么如何设计此配送模式退出?
这最终取决于应用、因此可能会有所不同。 实现这一目的的典型方法是使用一个硬件按钮将 QON 拉至 VBAT。 在最终用途中、当按下按钮并持续2ms 时、器件将启用、然后 MCU 接通电源。 在应用中、运输模式退出是否仅由 MCU 决定?
此致、
胡安·奥斯皮纳
您好,Juan
感谢您的反馈。 对于此项目、我们没有用于触发的外部按钮。 唯一的方法是使用 CH_SRC 触发充电 IC 以退出削波模式。 这是 PEGA 希望实现的逻辑、因为装运模式为出厂模式、出厂后经过最后的测试、MCU 会通过 I2C 接口通知给 IC 充电让系统进入装运模式。 最终用户获得系统后、需要首次使用充电系统、让系统从运输模式恢复。 但在此之后、将不会触发运输模式。
如果这种方法适用于您的 IC、请帮助检查该方法。 如果可以工作、只需连接到 IC 到 CH_SRC 信号充电的 QON。谢谢!

BRS
布赖恩