This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:针对 LMZM33603的 WEBENCH 推荐原理图

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520, LMZM33603, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318507/lmzm33603-webench-recommended-schematic-for-lmzm33603

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件: LMR38020、LMR36520

您好!

我想寻求有关使用 LMZM33603的反向应用的支持。 我已使用 WEBENCH 工具进行设计、我可以在两个问题上使用您的指导:

1-如所附的 WEBENCH 应用屏幕截图所示、LMZM33603的 EN 引脚保持悬空。 但是、本文档建议不要让该引脚处于未连接状态。 您能否说明一下 WEBENCH 建议采用这种配置的原因、以及它可能对应用的性能或可靠性产生哪些影响?

2 -如图中所示、WEBENCH 计算出的开关频率约为750kHz。 通常、我希望通过原理图中的 RT 引脚选择该频率、但在此设计中 RT 引脚保持悬空。 您能解释一下为什么会出现这种情况、如果配置中有一个方面我可能忽略了?

3 此外、我认为建议的原理图可能会超过 LMZM33603的最大电压限值。 (共42V)

感谢您的帮助。 我期待您在这些问题上提供专家意见。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harun、

    是的、对于27V 至-15V/1A 应用、具有最低42V 输入电压的器件可以工作。 建议您使用 LMR36520或 LMR38020进行设计。  

    您还可以参阅此应用手册以了解 IBB 的设计。 链接 。  

    此致、

    鸿嘉