This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:输出电容

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318155/tps62088-output-capacitance

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件:TPS628513

根据数据表、建议使用2x10uF 或一个22uF

让我们假设输出电压为3.3V。
客户当前使用2x10uF。

如果5cm 远的地方有一个 IC、它在该3.3V 线路上"需要"100uf 去耦电容该怎么办?
这仍在规格范围内还是未达到规格?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    通过在此器件系列上进行测试、接近直流/直流输出的大容量电容器和局部电容器之间的额外电感并不能真正帮助降低大容量电容器对相位裕度的影响。

    您可以考虑使用 TPS628513以支持更高的输出电容。  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    是否有任何方法可以检查相位裕度?
    我已经查看了 webench 工具、但它只能模拟启动、瞬态和稳态。

    由于低静态电流和效率、我们通常将 IC 用于1.8V 电源而不是 LDO。
    电源要求较低、在最坏的情况下低于0.5A。

    此致

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果电路板已经制造、最好在电路板上运行波特图测量。  

    由于此器件没有 SPICE 均值模型、因此无法使用 Webench 进行交流仿真以获取相位裕度。  

    通过在 PSPICE 瞬态模型上运行一个快速负载瞬态仿真、可间接地估算相位裕度。 此应用手册介绍了如何将输出振铃周期数与相位裕度 https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf 相关联

    此致、

    瓦伦