请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26630-33EVM 主题中讨论的其他器件: TPS2663-166EVM
您好:
是否可以获取 TPS2663-166EVM 和 TPS26630-33EVM 的布局文件 ?
我们将设计一个采用 TPS26632的电路板、 如果能够看到组件的有效布局布线会很棒。 我们使用 Altium 软件、评估板设计的文档似乎也包含这些文档、因此我们是否可以获取 PCB 布局的设计文件?
此致、
Roosbel。