This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:如何计算效率?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318776/tps54531-how-to-calculate-the-efficiency

器件型号:TPS54531

你(们)好!  

我想计算器件 TPS54531的输入电流、输入电压为6.1V、输出电压为3.3V、因为效率不明确、请告诉我如何计算?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    我对你的问题有点困惑。 您要计算输入电流还是效率?

    通常、输入电流经过测试、但不计算。

    效率=输出电压/引脚=(输出电压*输出电流)/(输入电压*输入电流)。

    因此、输入电流与输出负载电流有关。