This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5716上电延迟时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311119/lm5176-q1-lm5716-power-on-delay-time

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好、TI 专家。

在我们的 ADAS 项目中、我们使用 LM5176作为第一级降压/升压转换器。

数据表中似乎未提及加电延迟时间(从 EN 高电平到开始开关、如下图所示)、请提供它! 我们现在紧急处理一个问题,并尽快需要这一参数。

谢谢!

迈克尔. 黄

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您对 LM5176的支持。

    EN 为高电平后、将启用 Vcc LDO、一旦该 LDO 稳定、控制器便开始为 SS 电容器充电并开始运行。

    由于该 EN 高电平以开始开关取决于外部元件、因此数据表中未指定这一点。

    您可以解释您看到的问题、以便我们可以帮助解决问题。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    通常、EN 高电平到开始开关的时间应由芯片内部决定、软启动时间由外部电容器决定。

    如下图所示、TI TPS6281x 数据表中将上电延迟时间定义为一个示例。

    请提供此参数。

    谢谢!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将检查设计是否存在内部延迟。 由于设计师不在办公室、这可能需要一周的时间。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

       感谢您的回复。 该参数可能已经可用、对吧? 如果是、您能从其他人或其他人那里获得吗? 因为我们需要它来处理一个紧迫的问题,感谢理解!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我已经检查了 char 数据和其他源、但未在其中列出。 我看到的最后一个来源是仿真或设计数据分析。
    会进行跟踪并尽快提供反馈。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回复。

    对于 EN 引脚、是边沿触发还是电压电平触发,如果 EN 降至低于 EN UVLO?此状态应保持多长时间、那么 LM5176能够识别 EN 关闭?

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    该延迟取决于 VIN 上升时间以及 VIN 和使能之间的连接。

    我们是否可以假设上述条件:VIN 在几纳秒内已经斜升、EN 电平变化?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回复!

    是的、回答正确。 VIN 已经升高、EN 电平在几微秒内发生变化。

    ,EN 降至低于 EN UVLO 此状态应保持多长时间、那么 LM5176能够识别出 EN 关闭状态?

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢确认、将根据该参数检查设计。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请提供以下两个参数:

    1.上电延时时间,最小值/典型值/最大值;

    2. 如果 EN 降至低于 EN UVLO,此状态保持多长时间、LM5176能够识别出 EN 关闭状态。

    我们需要它有点紧急,几天过去了,请提供!

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如何处理此问题、但 Spice 仿真需要一些时间。

    注意:由于此数据只能从设计仿真中获得、所以我只能提供典型的数字。 对于最小值/最大值、将需要一个特性数据、但该数据不可用于该用途。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们现在可以通过仿真获得结果。
    注意:这只是仿真数据-不是在真实器件上测量的。

    EN 变为高电平与开始运行(VIN 之前已斜升)之间的延迟可高达500us。

    EN 低电平关闭的延迟将低于5us。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回复!

    "EN 变为高电平与开始运行之间的延迟(VIN 之前已斜升)"的最小值是什么?

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    EN 高电平开始运行的最短时间可降至100ns 以下。
    该参数以及上述参数在很大程度上取决于使用的外部元件。
    对于此仿真、使用了以下配置:

    VIN=12V 且 C_VCC=1uF、C_BOOT1=C_BOOT2=100nF
    ESP。 电容的充电时间在最短时间内会产生很大影响。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

       感谢您的 回复!

       这意味着最小值为100ns、最大值为500us。 如果"VIN=12V 且 C_VCC=1uF 且 C_BOOT1=C_BOOT2=100nF"、考虑到电容器的容 差、您能否解释一下最小值和最大值之间的差距为什么会这么大?

       如前所述、对于 TI TPS6281x、此参数从135us 到470us。

    谢谢!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    该时间高度依赖于外部组件。

    例如、当 OK 信号确保电压已稳定时、电容器和内部逻辑将检测并启用功能。

    我不知道这是如何在 TPS6281x 中实现的、因为它属于不同的团队。

    同样、上述参数也只是指示信息、因为它们基于仿真。  

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    是的、了解。

    根据"VIN=12V 且 C_VCC=1uF 且 C_boot1=C_boot2=100nF"、外部元件通常是固定的、我们仍然认为 最小值和最大值之间的差距是如此大。  

    请帮我们确认最小值吗? 因为我们在实施上电策略时确实需要此参数。

    非常感谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    抱歉、由于 无法提供其他数据、我无法提供更多信息/详细信息。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,ö ll

    如上所述、上电延迟是从 EN 高电平到开始运行(开关)的、即 LM5176的测试波形中的 T3。  它包括两个阶段:EN 高电平到软启动开始(下图中的 T1)、软启动开始到启动运行(下图中的 T2)。

    对于 T2,从软启动开始到 SS 电容器电压达到 Vx (以下波形为70 mV),这段时间大约是整个软启动持续时间的 Vx / Vref (0.8V),T2 = Vx / Vref *(CSS* Vref / ISS)= Vx * Css / ISS,这取决于外部软启动电容器。

    因此 T3=t1+t2、如果外部软启动电容器不是 pF、则上电延迟不能为 ns 电平。

    Stefan、您能否与我们分享参数 Vx (启动操作时的软启动电容电压) ?

    另外,请仔细确认仿真过程,例如  仿真中外部软启动电容的值?

    非常感谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将再次检查设计。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    更新了、但有一个拼写错误:

    EN 高电平开始运行的最短时间可降至 97u 美国

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、  

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    ,、EN 高电平开始运行的时间、最小值为97us、最大值为560us、对吧?
    谢谢!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    右侧、但如前所述、这只是模拟数据、因此无法保证为最小/最大值、例如每个器件测试的数据表中的最小/最大值。

    此致、

     斯特凡