This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26633:当 MODE 引脚开路时、过载保护如何工作?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317079/tps2663-tps26633-how-does-the-overload-protection-operate-when-the-mode-pin-is-open

器件型号:TPS2663

大家好、

客户考虑 在 MODE 引脚开路的情况下使用 TPS26633。

在此设置中、过载保护将作为表9-1运行、但他们需要展示如何正确运行保护、因为表9-1会引起混淆。

问题1:  下图(即图8-2中的一个)显示的是我在表9-1中突出显示的彩色说明、这是否正常?  

问题2. 当负载在 TCL_PLIM (dly)范围内低于 I (OL)时(如下图所示)、器件是否正常不进入 LATCH OFF 状态?

Q3 它们假设  负载可以在   TCL_PLIM (dly)内低于 I (OL)并高于 I (OL)、如下图所示。 当负载高于 I (OL)作为图时、器件是否会开始对 TCB (dly)和 TCL_PLIM_FLT (dly)进行新计数?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    请参阅内联回复:

    1.是的数字代表您在表中突出显示的内容。

    2.是设备不应锁闭。

    3.是的,你是对的。

    此致

    G·库纳尔