This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:产品说明书9.2.2.7 RRT 和 RIREF

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317917/lm3492-datasheet-9-2-2-7-rrt-and-riref

器件型号:LM3492

您好、TI!

电阻 RRT 和 RIREF 分别设置升压转换器的开关频率 fSW 和 LED 电流 ILED。

图16仅显示150mA 的 ILED 值。 无法确定其他值。

RRT 的微小变化会显示 fSW 存在很大的偏差。

如何计算 RRT?

非常感谢!

西格蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡格蒙德、  

    您可以参考图15进行频率设置。 谢谢!

    此致、

    晓光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Xiaoguang:

    感谢您的快速回复、但是 R_RT 不仅依赖于 f_sw、
    当将图15与图16进行比较时、可以看出这一点(例如、参阅200kHz/800kOhm 时)。

    此外、公式8和9建议了 R_RT 与 V_IN、V_OUT 或 L1、I_IN、V_IN 之间的可能关系:
    [ f_sw =(1 - V_IN/V_OUT)/ t_on =(1 - V_IN/V_OUT)/(L1 *(2 * I_IN)/ V_IN)]
    其中将介绍多种(V_IN、V_OUT、R_RT)配置的不同 t_on 值
    在第7.5章"电气特性"中的表列出。
    否则就没有必要在此处列出 R_RT。

    根据我目前的理解、R_RT 不能独立于 V_OUT (无论内部连接的是什么)、
    在 f_SW 的背景下、由于 V_OUT 中的变化必须在某个时间点触发开关
    (由于 R_RT 恒定、V_OUT 增加=> RT 引脚有更高的电流)。

    由于我的应用需要不同的 V_in、V_out、I_led 和 L1组合
    应用手册/数据表中的开关频率、并且当前没有获得我需要的开关频率、
    我需要更多信息。 因此、数据表中澄清了有关
    我们非常感谢 R_RT 和 R_IREF 的依赖项/独立性。

    非常感谢、祝您愉快。

    此致、

    西格蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siegmund、  

     R_RT 和 R_IREF 是独立的。 RiREF 设置 LED 电流。  

    大家知道、工作频率不能设置得非常精确、始终可以承受一定的范围。  我的建议是选择一个 参照图15和目标频率的 RRT、并在必要时对其进行微调。

    LM3492是很久以前设计的旧器件。 在这个问题上、我无法找到更多可以为您提供帮助的信息。