您好、TI!
电阻 RRT 和 RIREF 分别设置升压转换器的开关频率 fSW 和 LED 电流 ILED。
图16仅显示150mA 的 ILED 值。 无法确定其他值。
RRT 的微小变化会显示 fSW 存在很大的偏差。
如何计算 RRT?
非常感谢!
西格蒙德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Xiaoguang:
感谢您的快速回复、但是 R_RT 不仅依赖于 f_sw、
当将图15与图16进行比较时、可以看出这一点(例如、参阅200kHz/800kOhm 时)。
此外、公式8和9建议了 R_RT 与 V_IN、V_OUT 或 L1、I_IN、V_IN 之间的可能关系:
[ f_sw =(1 - V_IN/V_OUT)/ t_on =(1 - V_IN/V_OUT)/(L1 *(2 * I_IN)/ V_IN)]
其中将介绍多种(V_IN、V_OUT、R_RT)配置的不同 t_on 值
在第7.5章"电气特性"中的表列出。
否则就没有必要在此处列出 R_RT。
根据我目前的理解、R_RT 不能独立于 V_OUT (无论内部连接的是什么)、
在 f_SW 的背景下、由于 V_OUT 中的变化必须在某个时间点触发开关
(由于 R_RT 恒定、V_OUT 增加=> RT 引脚有更高的电流)。
由于我的应用需要不同的 V_in、V_out、I_led 和 L1组合
应用手册/数据表中的开关频率、并且当前没有获得我需要的开关频率、
我需要更多信息。 因此、数据表中澄清了有关
我们非常感谢 R_RT 和 R_IREF 的依赖项/独立性。
非常感谢、祝您愉快。
此致、
西格蒙德