This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:有关 TPS63031DSK 稳压器 IC 配置差异的查询

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318454/tps63031-inquiry-regarding-tps63031dsk-regulator-ic-configuration-discrepancy

器件型号:TPS63031

您好!

我们正在设计 采用 TPS63031DSK 稳压器 IC 的定制电路板设计、在原理图中、我们将 VIN 引脚[5th pin]与 VINA 引脚[8th pin]相连。 不过、在您的数据表的典型应用电路中、这些引脚之间没有连接、因此没有向 VINA 引脚提供电压。

您能否确认我们的电路是否可接受?  

此致、

尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    在 VIN 和 VINA 之间有一个内部电阻器。 请参阅数据表中的图3。

    如果您认为 VSYS 已经足够明确、那么您的电路是可以接受的。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 VSYS 大约为4.5V。 还不够吗?

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    我的意思是、如果 VSYS 具有许多高频噪声、那么最好具有一个低频通滤波器。

    此致

    陶氏