This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:TPSF12C1-Q1设计 Excel 错误

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317729/tpsf12c1-q1-tpsf12c1-q1-design-excel-error

器件型号:TPSF12C1-Q1

您好!

我已下载 TPSF12C1-Q1设计 Excel 工具。 当我更改某些参数时、图形将被销毁、即使我更改了默认值、它们也不会被修复。 如何解决该问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    您能告诉我们您更改了哪些参数来引发此问题吗? 您使用的是哪种版本的计算器? 我相信、最新版本的快速入门计算器是昨天上传的。 请下载最新版本并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我使用的是最新版本_A9。 根据我的观察、大多数参数都会导致这个问题。 例如、如果您将系统类型从三相更改为单相、则上面的图表将会关闭。 还有一个示例、例如、为 CD1提供了8.2nF 的默认值。 如果您将此值更改为8nF、但更改很小、图形也会被销毁。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    让我看看这个,我会回来给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    您能否告诉我您当前在计算机上使用的 Excel / MS Office 和操作系统的版本?  

    另一个要尝试的操作是确保宏已启用(文件打开时会弹出一个窗口)、然后单击"Reset Selected Values"、查看此过程是否修复了您的问题。

    如果以上建议无法解决您的问题、请将您正在使用的电子表格/计算器附加到此主题中、以便我查看。  

    谢谢。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    当我切换参数时、我实现了一些东西。 如果切换步骤2参数、则图形是固定的。 但最后选择了第一个选项。 我认为 Excel 中存在错误。 您可以在网站上使用 A9下标引用相同的 Excel。

    感谢您的回复。