This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:关于 TLV73312PQDRVRQ1的允许功率

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317704/tlv733p-q1-about-the-allowable-power-of-the-tlv73312pqdrvrq1

器件型号:TLV733P-Q1

您好、专家!

我要检查 TLV73312PQDRVRQ1的允许功率。

在某些情况下、其他公司的器件数据表列出了允许的功率。

如果可能、我们希望获取您对此器件允许功率的看法。

此致、

健太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kentaro、

    感谢您的提问。

    TLV73312上允许的功耗为1.29W。 (5.5V-1.2V)*(300mA)

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:

    感谢您的答复。

    我理解了以下内容。

    TLV73312上允许的功率为1.29W。 (5.5V-1.2V)*(300mA)

    此致、

    健太郎