This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A0215PDQNR - UVLO 中所需的最低电流和电流消耗

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318014/tps7a02-tps7a0215pdqnr---minimum-required-current-and-current-consumption-in-uvlo

器件型号:TPS7A02

尊敬的团队:

1. DoesTPS7A02系列具有 最低电流要求? 我的客户发现、当 Vout 保持悬空时、 TPS7A0215PDQNR 的输出变为大约1.6V。  我在建议额定值中看到、我们的输出范围为-200mA

(他们使用电压非常弱、输出为3V 6uA 的电池)

2. 在 UVLO 下 TPS7A0215PDQNR 的电流消耗是多少? 客户发现 TPS7A0215PDQNR 吸收了 UVLO 下的0.7mA、这会将电池电压从3V 降至2.2V。

期待您的回复、

此致!

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的提问。

    1.我们保证精度的最小电流是1mA。

    2. UVLO 下的电流消耗约为55mA。 下拉电阻找到的电流。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    因此出现了这个问题、

    谢谢