This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:寻找简单的小尺寸 LED 驱动器

Guru**** 2637795 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861T, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318071/lp5861t-looking-for-simple-and-small-size-led-driver

器件型号:LP5861T
主题中讨论的其他器件: LP5861

您好、团队成员:

我的客户正在为他们的新项目寻找 LED 驱动器。 我找到了 LP5861T、但您在以下条件下是否有更合适的器件?

- 6个 RGB LED( 2个 LEDs 用于指示器, 4个 LEDs 用于电池电量)

-颜色尚未确定,所以 RGB 应该被驱动

- I2C , SPI 控制

- Vled 将为3.7V 或5.4V

-由于空间限制,更喜欢小的尺寸

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin

    我们的专家今天不在办公室、他将在下星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    您能告诉我每个通道的输出电流是多少吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    客户仍在寻找 LED、尚未采用、但每个通道的正向电流应为5mA。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我认为 LP5861 (T)可能是合适的选择。 如果有更详细的要求、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared