This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:电流限制精度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS2596, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317912/tps25961-precision-of-current-limit

器件型号:TPS25961
主题中讨论的其他器件: TPS2596TPS1641

电子保险丝团队、

我们是否可以为 RLIM 选择允许客户将电流限制设置为2A 并确保其在1.8A 下继续传导的值?

根据客户测试、第6.5节中的过流限制表以及图6-20中的线斜率、似乎很难获得这种精度。  您有什么建议?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Darren、您好!

    TPS25961具有更宽的电流限制精度。 采用2A 电流限制设置时、无法支持1.8A 电流。

    请访问 TPS2596 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2596.pdf 或 TPS1641

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您对它的深入研究。  

    这是一个2A 电流限制应用、因此 TPS2596比 TPS1641更适合。  TPS1641数据表显示了最高示例电流限值为1.881A。  

    一个跟进问题:在 TPS2596的数据表中、在电气特性第7.5节中显示的断路器电流为1.5A 。这是一个错误吗?  数据表稍后部分显示过流保护是1.5倍 ILIM。  因此我认为该规格应可根据 ILIM 设置进行调节。

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Darren、您好!

    1.5A 断路器电流用于 RILM =接地短路时的故障情况(单点故障测试 IEC 62368-1)、否则始终为1.5* ILIM

    此致、

    勒凯什