This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030SDDAR

Guru**** 2385330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318272/lmr16030-lmr16030sddar

器件型号:LMR16030
主题中讨论的其他器件: TPS563210A

你好

我想使用 LMR16030SDDAR、对这个器件有2个问题:

附上了我的原理图和数据表...

我的参数是:输入= 18-60V,输出= 15V(3A)

1) 1)如数据表(第13页)中所述、EN/UVLO 使能阈值为1.2V、因此我使用了2个电阻分压器(R22=RENT、R=23RENB)、在 VIN 为18V 时使该引脚为1.2V、

但是、在数据表(第14页)中、有一个不同的2电阻分压器公式(R22=RENT、R=23RENB)、这是不明白的。

将 UVLO 设置为18V 的正确方法是什么?

2)软启动时间是否可以超过10ms (只限于 WEBENCHRegistered电源设计工具的时间为10ms)?

CSS 或软启动时间限制是什么?

提前感谢

e2e.ti.com/.../lmr16030.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表中的公式是正确的。

    如果您希望 Von=18V 和 Voff=17V (示例)

    则应使用 RT=274k、Rb=19.1k (标准值)

    您正在寻找什么样的软启动时间?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    感谢您的快速回复、您能告诉我、您如何以及在公式中使用了哪些值来获得这些电阻器吗?

    关于软启动,我想知道 IC 限值是多少,数据表中没有关于它的参考,而且 Vref 也是未知的?

    我希望它尽可能长,但低于正常操作的限制...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的计算。

    我不知道 Webench 为什么将软启动限制为10ms。

    需要注意的一点是软启动电容器的

    电容。  放电电流可能会随着

    电容值更大。   

    我想我会将时间限制在50ms 或100ms。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    非常感谢,关于软启动 WEBENCH 是限制在10ms 也其他直流/直流转换器 IC 这是非常奇怪的(示例 tps563210a)!

    不管怎样,如果我想增加软启动的值是多少,因为数据表中没有提到 Vref?

    220nF? 如果是、它不是一个高值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    基准电压为0.75V

    我认为220nF 是可以的;这会导致大约55ms。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也虽然,但你确定他们的意思是 Vref = Vfb ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、对于 LMR 器件、它是0.75V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    非常感谢您的帮助!!!