This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:ANSYS ICEPAK 的热模型

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316805/tps548a20-thermal-models-for-ansys-icepak

器件型号:TPS548A20

您好!

我的团队和我正在使用 ANSYS ICEPAK 对我们设计进行热分析、我很难找到热模型 TPS548A20。 目前、我们正在使用数据表中 IC 的热阻值、并正在创建2电阻热模型。 不过、我们知道数据表上的热阻是特定于 JEDEC 标准的、并且它们可能不适用于我们的应用以及在我们的仿真中使用。 因此、我想知道您是否有任何热模型、我们可以用于 ANSYS ICEPAK、甚至是紧凑型热模型或双电阻热模型。

感谢您的帮助。

罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holmes:  

    如果有的话、让我内部检查一下。 请允许直至本周结束   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    太棒了! 感谢您的支持。 期待收到您的回复!

    谢谢。

    罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、  

    数据表中没有其他热模型。  

    您是否已经构建了电路板? 因为您可以通过简单的基准测量来估算热阻、并使用这些值代替数据表值

    谢谢!   

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    如果我们已经构建了板、那么进行仿真将没有太大意义。 我们的想法是在构建 PCB 之前对其进行热仿真;以确保我们可以通过 PCB 层叠和散热器设计正确散热。 您是否能够创建这样的模型? 我认为我们甚至可以配合 ANSYS ICEPAK 使用紧凑型热模型。

    谢谢。

    罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:  

    我了解  

    我正在尝试找到一种方法来转换我们有的 ecxml 和共享。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您为我所做的努力、希望您能做些什么。

    非常感谢、

    罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    谢谢、Tahar 正致力于此。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我们无法  为任何器件提供 ANSYS Icepak 模型。  请提供您的电子邮件、以便我可以通过离线 消息进行联系。  

    我们将认为此主题已关闭、并且仅通过有关此主题的私人消息继续我们的支持。

    谢谢!  

    Tahar