This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:哎呀! 我试图更改 i2c 地址,现在我能&'找不到芯片

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317410/bq27z746-oops-i-tried-to-change-the-i2c-address-and-now-i-can-t-find-the-chip

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我试图将地址从默认值0x55更改为0x80 (我随机选择这个、但我意识到我应该选择一个更好的地址)。

使用 BQStudio、我将:

备用 I2C 地址= 80

Alt I2C 地址检查= 80

然后我关闭了电源

已打开电源

打开 BQStudio 并运行"扫描所有地址"、找不到任何器件。  

关于如何撤消的任何建议?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    您可以尝试使用0x55作为器件地址吗? 如果更改未成功、则电量监测计看起来默认为0x55。



    如果上述条件仍然无法解决问题、我建议在0x00和0xFF 之间交换地址、并添加一条 break 语句、以查看哪一个是新地址。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有找到默认的0x55地址。 它根本找不到任何 i2c 器件。

    我使用"i2cdetect"试用了 BQStudio 和 Raspberry PI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    也许可以尝试本视频中讨论的 BQStudio 功能、 线程

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经去过-没有运气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    听起来该器件可能是砖型。 检查 TS 引脚 或 GPO 引脚的电压、并查看其是否大于0V。

    此致、
    何塞·库索