This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:未充电或充电速度极慢

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316896/bq24295-not-charging-or-charge-extremely-slow

器件型号:BQ24295

我n´t 了一个具有9-36V 输入的 PCB、这会进入一个5V 的降压转换器、然后这个转换器馈送 BQ24295、但似乎电池 FET 没有开启。 我已完成许多测量、确定降压转换器的5V 输出确实很稳定(已进行5.07V 测量)、当我确保 VSYS 时、在没有电池的情况下它大约为3.8V、 和3.5V 电池插入时、当我确保电池电压插入时、它在插入n´t Ω 时具有相同的值、就像电池充电器未打开一样。 我还检查了寄存器、但唯一奇怪的是 DPM、这很奇怪、因为输入电压高于4.7V 的最小值、而且电流非常低(使用电源时、它表示整个电路板在12V 时的30mA、 因此、对于充电器5V 输入端的大多数100mA、也与设置为2A 的输入电流限制相差很远。 我还´m 到故障寄存器在第7位触发、但这似乎没问题、因为我只是读取寄存器、而不是实际写入它们、因此正如数据表所述、它将处于"独立"模式。

我´m 考虑寻找替代的 IC。

我在原理图上有什么地方出了问题?有什么建议可以解决这个问题吗?

我写下原理图和寄存器:

注册号:0:int:94 | bin:01011110
注册号:1:国际电话:59 |二进制:00111011
注册号:2:int:32 | bin:00100000
注册号:3:国际电话:17|二进制:00010001
注册号:4:国际电话:178 |分机:10110010
注册号:5:国际电话:156|二进制:10011100
注册号:6:国际电话:147 |二进制:10010011
注册号:7:内部号:75 |二进制:01001011
注册号:8:国际电话:173 |二听:10101101
注册号:9:国际间距:128 |二进制:10000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、器件似乎处于某种可以限制充电电流的 DPM 模式。 SYS 上是否有可能拉取电流的负载?

    插入时电池电压在n´t 插入时具有相同的值,例如 batfet 未打开。

    即使在充电期间电池也可能保持相同的电压、因为 BAT 引脚主要由电池电压控制。 该电压将随着电池充电而增加。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ´m、SYS 上有负载、但没有可能消耗过大的电流(它可能在大多数100mA 上、而我被 夸大了)、而就我欠饱和而言、DPM 主要基于输入而不是输出、 并且在电源上有一个非常稳定的5V 输入并且不会有更高的消耗(在充电器的5V 输入上、大多数100mA 处于此状态)。

    另一件事是、我让电池通电过夜、发现电池正在充电、但这里的条件真的很慢:
    当我插入电池时、电池的电压为3.31V、在插入电池之前、我的工作台电源显示它正在消耗10mA@12V、 而当我插入电池时、显示30mA@12V。 今天、我测量了电池电压、它大约为3.5V (这两个测量都是在电池与 PCB 断开的情况下获得的)。

    我将n´t d+/d-电阻器、以´m 是否有一些奇怪的行为从那里产生影响、我看不出这会有什么影响、但我已经完全不知所措。 任何测试或任何我真正感激的东西。
    再次感谢 Juan!;当 VSYS 上没有输出时、您帮助我设计了该电路的第一项工作; n´tn´t 的n´t´m 是、由于它没有在 D+/D-引脚上进行任何连接、所以它没有插入任何东西、所以它没有启动降压、但我现在也要进行测试、移除 D+/D-经销商、看看它的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,SYS 上有负载,但没有可能消耗过大的电流(它可能在大多数100mA 上,我´m 被 夸大了),而就我欠饱和和 DPM 主要基于输入而不是输出而言, 而且、5V 输入电压非常稳定、且电源不会消耗更多功率(在大多数100mA 条件下、充电器输入电压为5V)。[/报价]

    在这种情况下、我会检查输入电流限制、因为如您所说、SYS 负载不是很高。 请记住、当 SYS 上的负载超过可从输入中拉取的电流量(无论是受 IC 输入电流限制还是受 VINDPM 功能限制)时、会产生 VDPPM。

    任何测试想法或任何我真的会喜欢的东西。

    我会尝试通过移除 SYS 负载、然后检查 DPM 状态来隔离电流路径。 如果该器件仍处于 DPM 状态、则这将是一个明确的指示、即输入电流限制就是对电池电流的限制。 在这种情况下、D+/D-、INLIM 和 VINDPM 设置将是调试的下一步。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解了这个问题、这是有史以来最愚蠢的一件事、我在制造商 BOM 上骗了我、我意识到放置的 ILIM 电阻器的值等于n´t Ω、大约是14k Ω、因此尽管该电阻器具有寄存器值、但它仍然限制了输入电流。 这´s 它在"IIN_DPM"中忽略了的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni、

    我很高兴您能够解决此问题。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳