This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548C26:TPS548C26的原理图审阅

Guru**** 2510565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317837/tps548c26-schematic-review-of-tps548c26

器件型号:TPS548C26

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我将审阅原理图并于明天送您回来。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.输入电容太小。 请将 C99/C100/C101/C102更改为22uF/25V

    2.分离 PGND 和 AGND。 使用0 Ω 电阻器或网带将 PGND 和 AGND 连接在一起。

    R81、R85应连接到输出感测点(非本地感测)、并也应连接到 VOSNS 和 GOSNS。 请参阅数据表中的图8-1。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡