This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:悬空 GPIO 引脚的行为

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317395/ucd90160-floating-gpio-pins-behavior

器件型号:UCD90160

我在 UCD90160设计中具有悬空的 GPIO 引脚。  

如果我没有在引脚分配中设置这些 IO - IC 如何处理这个引脚?

是否有内部设置的弱上拉/下拉? 或者我是应该在 GUI 中将它们设置 为某个东西(即输出)、并且不为它们分配逻辑?  让它们悬空是安全的吗?

我知道数据表建议将这些引脚接地、但我们没有对现有硬件这么做。

仅供参考-设计工作正常、可以将其悬空而未启用、但我必须关闭操作项目、因此我更希望有人指向文档中的参考(如果可能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您可以使用命令的控制 GPO 让那些未使用的引脚输出低电平。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的初始反馈。 我知道这是可以做到的,... 但这是否意味着任何未使用的引脚都应设置为输出?  而且 不在工具中配置这些引脚是不安全的? 不配置这些引脚时、您就不会想到 IC 会做什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您可以保持悬空

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我的假设、很可能将关闭此案例... 但是、该行为是否记录在 TI 的数据表、用户指南或应用手册中、以便我可以在结束我的操作项时引用它?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    通常、仅适用于 FPWM 引脚、如果不使用该对中的引脚、我们建议将其配置为输出低电平、以便它不会造成干扰  

    数据表中列出了这一项、除此之外、这没有问题。

    此致

    颐和