This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:降压转换器输入滤波器:电阻器与电感器并联的用途

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460RPHEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317953/lm62460-q1-buck-converter-input-filter-purpose-of-resistor-in-parallel-with-inductor

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460RPHEVM
我为 SNVA886中的滤波器设计元素感到困惑:"降低汽车降压转换器应用中的传导 EMI "。 2k 电阻(RF2)与铁氧体(LF2)并联、并归因于"防止滤波器稳定性问题"。  

您能否进一步提供有关这些滤波器稳定性 问题可能是什么的信息? 我无法从网上搜索中找到明确的答案。 根据它的 LTSpice 仿真、我看到只有0.5dB 随1M Ω 负载、0.32dB 随100 Ω 负载和~0dB 随1Ohm 负载的差异。
这在我看来也很奇怪、因为  我一直将 LM62460RPHEVM 用作我在测试中的基准之一、它没有实现它。 您的回答将有助于我们决定我们是否需要在下一版本的 PCB 上设置一个相关占位符。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定电阻器与电感器 EMI 滤波器并联的情况、但对于 LM62460RPHEVM、包含阻尼电容器可解决滤波器的稳定性问题。 SNVA489中详细说明了 EMI 滤波器的稳定性、也随 EMI 滤波器设计。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    查看《电力电子基础》教材、其中有一章专门介绍输入滤波器的不稳定性。 与主滤波器电感器并联的串联 RL 是输入滤波器阻尼的三个主要选择之一、有时也简化为简单的并联电阻器(尽管它确实限制/钳制了总电感阻抗、从而降低衰减)。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您为我们提供此资源。 不过、在仿真中、我已经显示添加并联电阻器似乎只能将阻尼改善多达.5dB。 此仿真设置中是否遗漏了内容?

    谢谢。

    黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    对于阻尼电阻、1kΩ 似乎较高。 正如 Jimmy 提到的、最好使用电解电容器、将陶瓷输入电容器值的4倍。

    有关详细信息、请参阅此处的第10和15部分: http://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php

    --

    时间