This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM140K:最大直流输入电压

Guru**** 2636785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM140K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317428/lm140k-max-dc-input-voltage

器件型号:LM140K

团队、

我的客户请求帮助解决有关绝对最大条件和数据表解释的问题。

关于 LM140K 的 TI 数据表列出了最大 直流 输入电压为35V。  对于可能导致尖峰超过35V 直流限值的瞬态过冲、是否可以提供任何指导?

谢谢。

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的联系。 让我来看看这一点、并在一周结束前向您提供最新信息。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelsey、  

    具体而言、客户需要:   

    您能不能评估带45V 输入瞬变的 LM140K 60ms。  如果 LM140K 无法维持45V/60ms、请在40V/40ms 时进行评估。  LM140K 的工作环境温度范围为-18°C 至+70°C。  

     

    谢谢。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我现在来看一下、LM140K 不支持大于35V 的绝对最大值输入电压。 如果需要的不止这些、那么在这种级别的输出电流上、我们就没有很好的选择了。 是否需要完整的1.5A 电流?

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是反馈。

    我使用一个现有的电路、我们已锁定到采用 TO-3封装的固定5V 线性稳压器。  我的任务是在 LM140之前更换一个过时的齐纳二极管、这个齐纳二极管用作过压钳位、但是、最好的齐纳二极管(我可以从有限的列表中选择)将在仿真中钳位2-3伏以上的35V。  (当我告诉您40V/40mS 时、我对2-3伏超出了裕度)

     

    是否有固定的+5V 线性电压和40V 或更高的绝对输入电压、可直接替代 LM140K?  典型负载电流与50mA 有关。  正如我之前提到的、稳压器的环境温度为-18°C 至+70°C。  稳压器的稳态标称输入电压为28VDC。

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我不确定他们在使用哪个 OPN、但 LM140K 似乎只在 TO-CAN-2软件包(NDS)中可用。 我们没有建议将 P2P 替代产品与规格和封装都匹配。 相反、我推荐 TPS7B8150DGNR

    如果工作条件是50mA 处的28V 到5V、则功率耗散为1.15W、这对应于 LDO 芯片在环境条件之上的72°C 温度升高、这基于该器件的 JEDEC 标准热阻值(RθjA Ω)。 如果系统的环境温度为70°C、则 LDO 裸片为142°C。 这仍在器件的额定 RθjA 结温下、但我建议对 PCB 进行一些热优化、以降低有效温度 Δ T。

    RθjA RθjA PCB 布局、Δ I 可能会受到显著影响、我们有一个应用手册、其中显示了电路板的实际测量值并量化了不同类型电路板布局的 Δ I 变化。 通常、在 RθjA 数据表中列出的 μ C 中、优化的 PCB 布局可以减少35%-55%。 应用手册

    此致、

    凯尔西