This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:请推荐不需要额外信号用于复位的 IGBT 栅极驱动器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316777/ucc21750-please-suggest-igbt-gate-driver-that-does-not-need-additional-signal-for-reset

器件型号:UCC21750

您好!

UCC21750 需要\RST/EN 信号来复位故障输出。 对于我的应用、我们无法提供  

从处理器发送信号来满足此需求。  我可以在故障发生 复位后添加一个计时器延迟

但这会增加误触发的可能性。 您能建议一个类似的 IGBT 栅极驱动器吗?

 是否能够在短暂延迟后自动复位故障?  

非常感谢!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    目前、我们的产品系列中没有具有 UCC21750简单保护功能的栅极驱动器、但没有/RST 信号来通过 DESAT 引脚清除短路事件检测。

    您可以执行的一项操作是通过将/RST 连接到 IN+引脚来消除发送单独/RST 信号的需要。 每次 IN+变为低电平、驱动器都会复位、并将两个信号置为高电平将启用输出。 这将从根本上删除/RST 功能。 这在每个开关周期都会自动复位。 更多相关信息、请参阅 数据表的第9.2.2.4节"RST/EN 引脚控制"部分。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    感谢您的答复!  对不同 TI 栅极驱动器的探索到此结束。 不过、这是一种重置驱动器的有趣方法。 不过、  

    我认为这不适用于我的应用—对 DESAT 序列的响应是:1:DESAT 会导致故障低电平、2:驱动器软关断自身、并且 可能(可能不取决于驱动器电路设计)关闭 所有其他 IGBT 驱动器的 PWM、3: 在我们的设计中、该低故障信号必须保持 至少200us、以便 DSP 关断所有 IGBT 并使器件进入故障状态。  4:此后、DSP 仍等待 FAULT 信号恢复为高电平、然后再进行任何新的 PWM 切换- -由于我们的整体设计(驱动器和 DSP )的原因,我们不能将/RST 与 IN+连在一起,我们将继续测试用于故障复位的增加的定时器,希望 UCC21750被证明是我们应用的一个不错的选择。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在我看来、添加的计时器是最佳选择、因为信号需要200us 的低电平时间。 如果您遇到任何有关 UCC21750的其他问题、请告诉我。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    非常感谢您的确认!我们将继续测试 UCC21750的资质。

    计划使用此驱动程序内核运行各种 IGBT、例如 CM600DX-24T1。

    峰值栅极电流为8A、开关频率约为10kHz、测试温度升高  

    大约20°C。 对于该芯片周围的60C 环境、

    温度估计为80C。  除峰值电流和热增加外、您可能还需要考虑的任何其他

      是否建议我考虑(用于驱动额定电流不同的 IGBT)?

    谢谢、此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我不这么认为。 与其他技术(超结 MOSFET、碳化硅等)相比、IGBT 要宽容得多。

    • 栅极电压容差很重要、但 UCC21750 UVLO 应支持各种 IGBT。
    • IGBT 的短路耐受时间更长、这意味着 UCC21750 DESAT 保护计时也适用于许多 IGBT
    • 在80°C 下工作远离临界温度情况、因此我不希望栅极驱动器出现任何异常行为。

    如果 UCC21750似乎不适合特定 IGBT、我们在该系列中有多种型号可供测试。 这些器件的区别是外部和内部米勒钳位、以及不同的 DESAT 短路保护检测阈值。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Andy!

    您的回答对我们来说是个好消息——我们将继续资格认证流程。

    祝你一切

    顺利。 插孔