This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:负载大于500mA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318257/tps7a90-load-more-than-500ma

器件型号:TPS7A90

您好、团队成员:

TPS7A90是500mA LDO、但我的系统具有650mA 的峰值负载。 (最大稳定负载将为140mA)

TPS7A90的 ILIM 为0.8A - 1.5A、因此峰值负载将不会达到 ILIM。

在650mA 峰值负载下使用 TPS7A90时是否存在任何问题?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  

    感谢您的提问。

    查看本主题后、应该不会担心在峰值负载为650mA 的情况下使用 TPS7A90。 器件应在以下条件下继续运行。

    虽然在使用650mA 的峰值负载时、器件性能精度不能得到保证。

    此致、

    汉娜