This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:Ppeak 故障- Sifos 设置

Guru**** 2538580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318226/tps23730-ppeak-fail---sifos-setting

器件型号:TPS23730

您好、

客户使用 TPS23730在其电路板上测试 Sifos 并查看 Ppeak 故障。

我发现的问题可能是类型电源设置错误、因此结果失败。 Type1和 Type3看起来相反。  

您会建议如何正确配置 Sifos 吗? 还是其他原因?  

 

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您是否具有基于 PSE 握手的负载调整? 例如、如果使用1类 PSE、TPH=H、TPL=H、BT=H、则其本地 MCU 会将负载限制为1类电源;如果使用3类 PSE、 TPH=L、TPL=H、BT=L、则负载可以用作3类电源。  

    如果您没有这样的主动功率调整、并且 PD 是3类功率负载且您测试的功率设置是1类、则不会将其视为故障。

    此致、

    帝昂