This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:LM5116与 LM5116-HT 启动

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5116-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316832/lm5116-ht-lm5116-vs-lm5116-ht-start-up

器件型号:LM5116-HT
主题中讨论的其他器件:LM5116

我们一直在使用 LM5116进行电源设计。  这是一个高温设计、因此我们将使用 HT 器件。  为节省一些成本(避免销毁300美元的器件)、 我们 在 DIP16载板上放置一个 LM5116MH、并已按照测试要求进行插拔。  我们有一个板载 DIP16插座、以便于进行此类交换。  大多数情况下、这种方式效果很好。  这种板有两种配置、一种适用于32V、另一种适用于60V。  32V 设计能够与这两个器件完美搭配。

60V 设计有一些问题。  它与 LM5116MH 器件可以正常使用、但当我们换用 LM5116-HT 器件(同一块电路板、没有其他更改)时、电路板不希望在没有较大 负载的情况下启动。  在大约300mA 负载下似乎可以正常运行、而如果我使用 LM5116MH 器件、它只会在非常轻的负载(~25mA)下即可正常启动。

有什么建议吗?

谢谢
Ed H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好

    由于这两个器件在功能上是相同的、因此我认为该问题与寄生元件(寄生电容/寄生电感)有关。 此外、我认为该问题与开关噪声有关、因为该问题发生在较高的输入电压下。  

    如果 HO 驱动器关闭后150ns 内 SW 节点没有下降到足够大、器件会强制开启 LO 驱动器。  这种硬开关会产生很大的开关噪声、并可能导致意外行为。  

    请监视300mA 和25mA 上的 V (SW-GND)和 V (LO-GND)、并检查转换器是否在25mA 处进行硬开关、但不在300mA 处进行硬开关。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认 LO 驱动器在 HS 关断后约为150nS 关断。  300mA 和25mA 负载都会出现这种情况。  此外、在两种情况下、LO 都保持极短的时间、只有大约25nS。  我认为这是由于二极管仿真模式、尽管在 LO 关断时电感器电流仍然为正。  请注意、我们将在强制二极管仿真模式下运行、其中 DEMB 通过0R 电阻器连接到 CSG。

    有关轻负载(~25mA)运行的更多信息。  每次返回软启动时、器件似乎持续复位。  输出电压确实开始上升、但没有出现接近额定电压60V 的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好  

    我想您看到的是间断模式的运行。 如果可以的话、请尝试在 CS 和 CSG 引脚之间添加一个 RC 滤波器、并检查是否有任何改进。  

    另外、请确保将滤波电容器放置在非常靠近 IC 引脚的位置。

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们没有机会尝试您的想法、但我们似乎已经解决了问题。  高侧和低侧 FET 上都有栅极电阻器。  在高侧为20R、在低侧为10R。  我们将10R 低侧栅极电阻器短路后解决了问题。

    在研究这个过程中、我们发现了一个我们不太明白的东西。  数据表指出 SS 引脚(软启动)应斜升至3V、但这不是我们看到的结果。  我们可以看到启动时的斜升、但在大约1.3秒内斜升至2V、此时下降至0.6V 并保持不变。  只是想了解发生这种情况的原因、因为它似乎与数据表中的内容不匹配。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好

    请查看数据表第18页上有关 SS-FB 钳位的说明。

    一旦 SS 充电至3V、SS 锁存器便会置位、从而增加65 µA 的 DEMB 偏置电流。 放大器已启用 将 SS 调节至高于 FB 电压160mV、 电压。 该功能可以防止输出电压瞬间降至稳压范围之外时输出电压过冲

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢所有的帮助和建议。  此问题似乎已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL