This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:查询特性。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317572/lm5158-q1-inquiries-about-characteristics

器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158

您好

SEPIC 电路的构造和设计遵循以下规范。

但是、在以下条件下会出现问题。

-spec-

输入:8~36Vdc

输出:24.7V 或12.85V (根据是否插入了 R38电阻器来设定电压。)

-问题-

1. 如果在不插入 R38的情况下将输出电压设置为24.7v、输入电压为26v 或更高时会产生噪声、并且会严重发热。

如果输出电压设置为12.85V、输入电压将在高达36V 的电压下正常工作

3、为什么会出现上述两个问题? 有什么解决方案吗?
请查看下面的电路图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    对于具有可调输出电压的设计人员功率级而言、寻找在所有可能的输出条件下保持稳定的环路补偿是一项更大的挑战。
    根据您的说明、此设计有可能在输出电压为12.85V 时运行稳定、但是在24.4V 时运行不稳定、这会导致振荡、更高的损耗或者更差的热性能。

    要检查是否确实如此、请随时使用我们的 LM5158快速启动计算工具、并检查12V 和24V 输出设置的所有值。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR512

    如果您没有发现计算器与设计值之间存在任何不匹配之处、请随时向我发送填充的计算器、我也会在我身边进行复查。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    将通过将输出电压从12v 除以24v 向大家发送设计内容。
    请回顾一下。

    se2e.ti.com/.../LM5158_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_SEPIC_2D00_12V_2D00_GQT.xlsx

    e2e.ti.com/.../LM5158_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_SEPIC_2D00_24V_2D00_GQT.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您加入快速入门计算器。

    是否在负载下执行了两项测试?
    根据计算器、器件在最坏情况(最小 Vin)下能够处理的最大负载要求可能太大。 在这种情况下、将触发过流保护。
    根据您的描述、噪声发生在较高 Vin 时、此时初级侧电流较低、因此这不应该是这个问题的根源。

    开关注意电压额定值对于较大的 Vout 设置较高、因为在 SEPIC 拓扑中、SW 电压是 Vin 和 Vout 的总和、但即使在输入电压为36V 的情况下、这仍应在 LM5158的85V 最大额定值范围内。

    正如预期的那样、对于24V 设置、环路稳定性较差、但系统仍应保持稳定。

    当 SW 信号开始以较高的 Vin 值振荡时、是否可以对该信号执行波形测量?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯