This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:关于 SMBus 时钟

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316864/bq40z50-r1-about-smbus-clock

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、

我们已确认由于 SMBus 时钟连接的电路、SMBus 时钟的上升时间为1500ns。
我无法更改连接的电路、但如果设置时间和保持时间在范围内、如果上升时间超过1000ns 是否可以?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我认为1000ns 是此器件时钟上升时间的最大值、因此我认为不应超过该值。  

    对于该器件的 SMBus 通信、通信需要遵循以下结构。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。
    我懂了。
    顺便说一下、如果不将其保持在1000ns 以下、可能会出现什么问题?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    通过超过1000ns 可以看到的大多数问题是监测计无法确认其接收到的通信总线、更确切地说是监测计不清除总线的启动条件。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺