This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:数据表中的开关节点电压下冲绝对最大额定值

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, TPS62825, LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318160/lmr36503-q1-switching-node-voltage-undershoots-abs-max-ratings-from-datasheet

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36503TPS62825LM25148-Q1

团队、

我的一个客户目前正在验证其 LMR36503设计。 您可以帮助解答以下问题吗?

在 LMR36503设计中、我们在开关节点处测得的电压高达-0.63V:  

  

对我来说、这看起来是直流/直流转换器的一种非常正常的行为:当底部 FET 关断时、电流继续流经电感器、电流流流过集成底部 FET 的体二极管一段时间。 此电流会在开关节点上引起大约0.7V 的负电压。

数据表的相关部分如下所示:

  

0.63V 的电压超出了绝对最大额定值。 此值是否有其他信息、请注意开关期间的瞬变?

这里是另一个直流/直流控制器(TPS62825)的良好示例

  

您认为此波形是否可以视为正常或可能存在问题?

 

 在 LM25148-Q1设计中、它们可以看到类似的行为。  

 谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    这是正常操作、不会损坏器件、您的理解是正确的。 -0.63V 是由输出电感器在开关操作期间驱动电流流过 MOSFET 体二极管引起的。 数据表中的最小额定电压实际上是直流额定值、意味着如果在开关操作期间从输出电感器以外的源向 SW 节点施加低于–0.3V 的恒定电压、器件可能会损坏。

    您还可以参阅此应用手册、了解有关 SW 节点绝对最大额定值的更多详细信息。 这是 链接

    此致、

    鸿嘉