This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:自举电容。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318232/ucc27289-boot-strap-capacitar

器件型号:UCC27289

大家好、

如果自举电容大于建议的0.1uF、有什么问题吗?
我计划使用0.47uF。

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kengo、

    感谢您关于 UCC27289的问题。

    0.1uF 的值是这些应用中可以看到的典型值。 如果这是为高侧拉电流所需的、则可以使用0.47uF 的电容器。 第8.2.2.1节选择自举和 VDD 电容器更详细地介绍了此尺寸。 如该部分中所述、最好是 VDD VSS 上的旁路电容器比自举电容器大10倍、并且也放置在靠近栅极驱动器的位置。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔