This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:轻负载下的外部时钟

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316853/tps61178-external-clocking-at-light-loads

器件型号:TPS61178

您好!

对于我的客户来说、必须能够对所有开关转换器进行外部计时、因为它们是在收购后关闭周期的。 他们担心在轻负载时 TPS61178可能改变其开关频率。 数据表中显示:

在轻负载时、TPS61178进入自动 PFM 模式、而 TPS611781处于强制 PWM 模式。  

这是否意味着 他们应该查看 TPS611781并在外部对其进行计时? 它们的用例为5.8V 输入电压和典型的~Ω 20mA 负载、但尖峰高达-150mA。

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、TPS611781需要被用于 与 外部时钟同步。

    您能告诉我输出电压吗? 似乎 TP61178的电流限制将超出规格。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的快速响应! 我忘了补充一点、输出电压为19V、输入电压为5.8V (稳压输出)、20mA 输出典型值和-150mA 峰值。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TPS611781似乎是具有19V 输出和同步功能的最合适的器件。

    如有任何其他问题、请与我联系。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么  TPS611781 将 不会进行任何脉冲跳跃、它会执行强制 PWM?  TPS61178采用 PFM 模式? 对吧?  

    谢谢。

    约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、TPS611781在轻负载下是 FPWM 模式、而 TPS61178在轻负载下是 PFM 模式。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    约翰